Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment tester et mettre en service aisément un variateur LXM28

Le variateur pour moteur synchrone ( brushless ) de référence LX28 peut être piloté par quatre canaux différents

  • via l’afficheur intégré : utilisé en mise en service / dépannage,

  • via les entrées/sorties TOR et analogiques : utilisé en production,

  • via le logiciel SoMove : utilisé en mise en service dépannage,

  • via un bus de communication CanOpen : utilisé en production.

  • via une entrée PTI/PTO : utilisé en production.



Le présent document joint s'attache à communiquer toute information pour une mise en service simplifié de ce variateur  par les 3 premiers canaux : Afficheur intégré, entrées/sorties TOR et analogiques et SoMove

Attention cette fiche considère que :

  • les paramètres sont en réglage usine (cas d’un produit neuf sortie carton),

  • le moteur à entrainer est un moteur Schneider de référence BCH,

  • le metteur en service sait utiliser l’afficheur intégré (validation, arborescence) et aussi le logiciel SoMove,

  • le metteur en service connait les risques dus à sa machine animée par le moteur.


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?