Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la portée d'un XUSLPZ ?

La documentation indique deux portées :
 
  • 0,8 à 20 m
  • ou 0,8 à 70 m.
 
Le switch repéré 1 sur le transmetteur permet de sélectionner l'une des deux plages :
 
  • switch 1 sur OFF : 0,8 à 20 m (réglage usine),
  • switch 1 sur ON  : 0,8 à 70 m.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?