Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

M168 : Quel est le câble de programmation à utiliser entre un M168 et un PC (port USB)?

La référence du câble (cordon) de programmation entre un TM168 (prise femelle RJ11) et un PC (port USB du PC) est TM168APROG.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?