Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la valeur de déclenchement du défaut Perte 4-20 mA d'un ATV312 ?


Lorsqu’un ATV312 est piloté par un signal analogique 4-20 mA, le variateur est en surveillance constante de la présence du signal.

Le défaut LFF Perte 4-20 mA va s’afficher sur l’écran du terminal graphique lorsque ce signal atteint une valeur de 2mA et sera réarmable une fois que le signal atteint une valeur de 2,5 mA.



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?