Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifie le code NLP sur les variateurs de vitesse ATV12 - ATV32 - ATV61 - ATV71 ?


Les alimentations puissance et commande des variateurs ATV12, ATV32, ATV61 et ATV71 peuvent être séparées, si la commande est alimentée mais non le circuit puissance, le variateur envoie ce code NLP à l'utilisateur.

ATV61 et ATV71
La commande de ces variateurs peut être alimentée en externe à partir de la borne P24.
Attention, il existe aussi une borne +24 qui délivre une tension interne de 24VDC pour pilotage des entrées. s'il n'y a pas
voir Faq suivante : Comment dissocier les alimentations puissance et commande d'ATV71

ATV32
L'alimentation de la commande séparée de ces variateurs s'effectue préférentiellement par les bornes P24 et COM.
Voir Faq suivante : Comment alimenter séparément circuit puissance et contrôle d'un ATV32

ATV12
Il est possible de modifier les configurations des variateurs ATV12 directement dans leur emballage d'origine en utilisant seulement leur prise RJ45 Modbus connectée au MultiLoader VW3A8121.
La console MultiLoader assure alors l'alimentation commande du variateur.
Lorsque cette console est connectée sans alimentation puissance, le variateur affiche NLP.
 

Quelle attitude adopter lorsque NLP semble intenpestif (à priori, le pont puissance et la commande sont connectées) ?

 
Pour tous les variateurs :
  • de façon générale, vérifier que le contacteur de ligne ou l'éventuels disjoncteur puissance soit bien fermé,
  • vérifier la tension avec un multimètre sur les 3 phases puissance en entrée du variateur,
  • comparer avec le paramètre ULm qui est la tension réseau détectée par le variateur.
Ces deux derniers paramètres doivent être identiques, si ULm = 0, c'est que la mesure effectuée par le variateur est erronée.
Il existe une autre raison plus fréquente d'origine de ce code pour les variateurs ATV61 et ATV71, consulter la Faq suivante : Origine du défaut NLP des variateurs ATV61 et ATV71


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?