Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la capacité de la carte mémoire fournie avec l'outil de configuration Multi-Loader ?

La capacité de la carte SD livrée avec l'outil Multi-Loader est de 2Go.

Pour mémoire, cette carte est partie intégrante de l'outil "Multi-Loader", lequel permet la copie d'une configuration variateur ATV12 ou ATV312 à partir d'un PC ou d'un variateur et de la dupliquer vers un autre variateur.

Ces opérations peuvent s'effectuer  variateur Hors Tension.

La référence de cet outil Multi-Loader est VW3A8121 et elle comprend :
  • un cordon équipé de 2 connecteurs de type RJ45,
  • un cordon équipé d'un connecteur USB type A et d'un connecteur USB de type B,
  • un adaptateur de type RJ45/RJ45 femelle/femelle,
  • 4 piles type AA/LR6 1,5V.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?