Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Transformateurs MINERA : Pouvons-nous livrer des transformateurs de distribution immergés en un seul élément, sans démonter de pièce ?

C'est possible jusqu'aux transformateurs de distribution 3,15 MVA hermétiques à parois ondulées. Par contre, ce n'est pas le cas des transformateurs à coussin de gaz à cuve à parois planes équipés de radiateurs. En fonction du modèle de transformateur, à partir de 1,6 MVA, il se peut que les transformateurs concernés doivent être démontés (radiateurs, coffrets de câbles, le cas échéant, bornier, barils d'huile, visserie de tuyauterie, etc.) en raison des contraintes dimensionnelles imposées par les conteneurs d'expédition.  Les frais de livraison seront donc accrus car il se peut que vous deviez passer à du matériel de transport plus coûteux, comme des camions à plate-forme surbaissée pour le transport par terre ou des conteneurs plates-formes pour le transport par mer.  Adressez-vous à ce sujet à votre bureau d'études.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?