Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Transformateurs MINERA : Comment prélever un échantillon d'huile sur les transformateurs de distribution immergés hermétiques ?

Il n'est pas recommandé de prélever un échantillon d'huile dans les transformateurs de distribution immergés hermétiques car le transformateur lui-même est entièrement protégé des conditions ambiantes.  Il n'est pas conseillé de le faire avant les 5 premières années de fonctionnement. S'il se produit un court-circuit ou autre dysfonctionnement à l'intérieur du transformateur, on peut prélever un échantillon d'huile.  Il est important de tenir compte de la température ambiante sur le site au moment du prélèvement. Puisque l'huile est remplie en usine à environ 20 °C, il est recommandé de procéder au prélèvement de l'échantillon d'huile à une température ambiante d'au moins 20 °C pour les transformateurs de distribution immergés hermétiques. Si la température ambiante est inférieure à 20 °C, veuillez contacter Schneider.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?