Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment maintenir opérationnelles deux versions de Vijeo Designer ?

Vijeo Designer V5.1 ne supporte pas les anciens terminaux XBTGxxxx de la gamme Magelis.
Vijeo Designer V5.0 est la dernière version du logiciel compatible avec cette génération de terminaux qui n'est plus commercialisée depuis la fin de l'année 2006.
 
Comme deux versions de Vijeo Designer ne peuvent être installées sur un même poste, s'il est nécessaire d'assurer la maintenance d'un ancien parc XBTG, les solutions suivantes sont préconisées :
 

  • garder un PC spécifiquement installé avec Vijeo Designer 5.0 ou inférieur,
  • ou utiliser un outil de virtualisation, tel que VMware ou Virtual PC, qui permet d'exploiter sur un même PC deux environnements totalement différents, y compris l'OS.
    Cette solution vous permettra d'exploiter deux versions de Vijeo Designer à partir d'un seul PC.

 
Il faut s'assurer auprès du fournisseur du logiciel de virtualisation de l'adéquation des capacités de votre PC avec les ressources d'exploitation nécessaires de la solution de virtualisation. (Mémoire, stockage disque, puissance processeur, etc etc)

Remarque :
les offres en cours de commercialisation XBTGT, XBTGK, XBTGH et XBTGTW restent compatibles avec les versions V5.1 et supérieures de Vijeo Designer .

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?