Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la puissance d'appel d'un LUB32?

 
La puissance d'appel d'un démarreur moteur de la gamme TESYSU est fonction du module de base LUB12 ou LUB32 ( module chargé de commuter en AC3 soit du 12A , soit du 32A) mais aussi des modules de commande de type LUCB, LUCC, LUCD ou LUCM, lesquels exigent une énergie différente pour leur propre alimentation.

Les puissances d'appel sont consignés dans le tableau joint ainsi les puissances de maintien et ce pour les différentes tensions d'alimentation.




Pour en savoir plus sur les caractéristiques de modules TESYSU, consulter le lien ci-dessous :
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?