Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de raccorder des câbles rigides 10mm² pour des prises PK et Pratika de 63A ?

Le tableau ci-dessous correspond aux sections des conducteurs pour les prises mobiles, fiches mobiles et socle de connecteur, ces valeurs sont exclusivement dédiées pour des raccordements dit "FAST" à enfichage. C'est pour cette raison que l'on trouve uniquement 16 et 32 A.



Pour les prises à raccordement classique à vis, adapter la section en fonction du calibre.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?