Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la hauteur de filetage de la tête ZCEF2 ?

La tête ZCEF2 est une tête M12 à poussoir à galet en acier. La longueur de la partie filetée est de 19mm. Cette tête est un sous-ensemble de l'offre XCMDxxxx.

L'offre XCMD est détaillée dans la fiche 37601.





Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?