Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la version du bus AS-i compatible avec les contrôleurs M238 ?

Les contrôleurs M238 sont compatibles avec AS-i V2 (via le module maître TWDNOI10M3).

Le module maître TWDNOI10M3 gère avec le profil AS-Interface M3 :

  • des équipements esclaves “Tout ou Rien” (62 équipements maximum organisés en 2 banques A et B de 31 adresses chacune),
  • des équipements analogiques (7 équipements maximum en banque A).
 
Le profil AS-Interface M3 supporte le profil analogique 7.3 (7 esclaves), mais ne supporte pas le profil analogique S-7.4.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?