Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment fonctionne l'interrupteur temporisé ALB82039 ?

L'interrupteur temporisé ALB82039 peut fonctionner selon 2 modes différents.

  • fonctionnement avec relance (On/On) :
    un appui sur le bouton enclenche la minuterie.
    Un second appui après la moitié du temps sélectionné (exemple : 35 s pour 1 mn) relance à nouveau la minuterie.
  • fonctionnement sans relance (On/Off) :
    un appui sur le bouton enclenche la minuterie.
    Un second appuie avant la fin de la minuterie interrompt celle-ci.

Pour sélectionner la base de temps et le mode de fonctionnement : retirer le cadre, la façade et le bouton.
Remonter dans l'ordre inverse.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?