Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la distance maximale entre deux îlots déportés de type TM5 avec les contrôleurs M258 ?

Les contrôleurs logiques M258 offrent la possibilité de créer des îlots d’entrées/sorties décentralisées via le bus d’extension.
 
Ils sont physiquement reliés par le câble de déport d’entrées/sorties TCSXCNNXNX100.
 
La distance maximale entre deux îlots est de 100 mètres et il est possible de connecter jusqu’à 25 îlots distants.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?