Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Transformateurs TRICAST : Pourquoi le transformateur sec enrobé Tricast est-il plus cher que le type immergé ?

La principale raison est due au fait que le transformateur sec enrobé Tricast ne fonctionne pas dans un milieu réfrigérant à l'huile.  La partie active est donc directement exposée aux conditions ambiantes si bien qu'elle doit avoir des dimensions plus imposantes que celle qui opère à l'intérieur d'un milieu réfrigérant isolant.  Les transformateurs immergés sont donc beaucoup plus économiques que les transformateurs à enrobage résine.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?