Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Transformateurs TRICAST : Quelle est la classe IP maximale de l'enveloppe de protection d'un transformateur sec enrobé Tricast ?

Pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur, nous pouvons proposer une protection IP 42 sur les transformateurs secs enrobés Tricast.  De plus, il est possible d'accroître la protection contre les pénétrations jusqu'à IP55 pour une puissance nominale maximale de 3150 kVA avec conditionnement de l'air et de 25 MVA avec refroidissement à l'eau.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?