Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

HMISTO501 : quel est le câble de connexion entre un HMISTO501 et un contrôleur Zelio Logic SR2/SR3 ?

Les terminaux MAGELIS HMISTO501 sont exclusivement dédiés à la communication avec les contrôleurs de la gamme Zelio Logic SR2/SR3.
Il communique avec ces contrôleurs au moyen d'un câble de connexion direct SR2CBL09 et du protocole Zelio inclus dans Vijeo Designer de version au moins égale à V6.1.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?