Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans la description des relais auxiliaires de type RPF, à quoi correspondent les sigles suivants SPST, DPST, SPDTet DPDT

La certification UL a défini des sigles particuliers pour caractériser le nombre de contacts Normalement Ouverts (à fermeture) ou Normalement Fermés (à ouverture) des relais électromécaniques Zelio Relay notamment les relais RPF

Ces sigles sont le suivants :
 
  • SPST : Simple  Pôle - Simple  Throw  :   ( 1* contact  « NO »  ou  1 contact * « NC»   ),
  • DPST : Double  Pôle -  Simple  Throw :   ( 2 * contacts  « NO  »  ou  2 contacts * «  NF » ),
  • SPDT : Simple  Pôle -  Double  Throw :   ( 1 contact *  «  OF  » ),
  • DPDT : Double  Pôle -  Double  Throw :  ( 2 contacts * « OF » ).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?