Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les pièces de rechange disponibles pour les coffrets LE1M35

Les coffrets LE1M35 sont référencées pour des intensités s'étageant de 0,54A vers 16A pour les tensions d'utilisation suivantes : 230VAC - 240VAC - 400VAC et 415VAC



 

 
En pièces de rechange, il n'existera qu'un seul calibre de contacteur différencié seulement par les tensions des bobines :


 

 
Les plus couramment utilisés seront alors :
 



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?