Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du contact faible signal du manipulateur XD2GA8441?


Les manipulateurs de la gamme XD2GAxxxxx sont livrées avec les contacts "standard" de référence ZB2BE101, contacts dont les caractéristiques électriques sont les suivantes :



Il est possible de substituer ces contacts  "standard" par des contacts  "bas niveaux" de référence ZB2BE1016;

Les caractéristiques électriques de ces contacts sont alors :









 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?