Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

M221 : Pourquoi le contrôleur M221 ne démarre pas en Run après une coupure de courant alors qu'il est configuré en démarrage automatique en Run ?

Pour le M221, dans SomMachine Basic, la configuration démarrage automatique en Run est conditionnée par la présence d'une pile en bon état.
Depuis la version 1.3 SP1 de SoMachine Basic, avec le niveau fonctionnel 3.1, il est possible de configurer un " Démarrage inconditionnel en run" , le contrôleur peut alors passer en Run même si la pile est HS ou absente.

Voir également la FAQ : 
FAQ240154 : Quelle est l'utilite de la pile externe du M221?

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?