Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

SoMachine V4.1 : Comment personnaliser un menu (ajouter un sous-menu) dans SoMachine Logic Builder ?

Il peut être nécessaire de personnaliser les menus de SoMachine Logic Builder pour pouvoir ajouter de nouvelles fonctions facilement.
Par exemple : ajouter le sous-menu "Convertir le projet SoMachine Basic..." dans le menu "Fichier".



Pour cela, procéder de la façon suivante :
  • Aller dans le Menu "Outils" et sélectionner le sous-menu "Personnaliser...",

  • Aller dans l'onglet "Menu" (par défaut), appuyer sur le signe + en face du menu à personnaliser, ici "Fichier", puis sélectionner la case vide, à ce monent la commande "Ajouter commande..." s'affiche en gras, la sélectionner :

  • Dans la fenêtre "Ajouter commande", sélectionner le menu à personnaliser, ici "Fichier", puis dans la colonne "Commandes", sélectionner le sous-menu désiré, ici "Convertir le projet SoMachine Basic"..." et valider par "OK" :

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?