Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi faut-il une charge minimum sur les détecteurs de mouvements ALTIRA ?

Les détecteurs de mouvement ALTIRA référence ALB45112 et ALB46112 sont des détecteurs à 2 fils. C'est à dire qu'il s'installent en lieu et place d'un simple interrupteur.



Le détecteur se câble en série avec la charge. Le neutre n'est pas raccordé.
L' électronique du détecteur est alimentée au travers le filament de l'ampoule. 

Il faut respecter certaines conditions d'installation :
  • la charge doit être résistive : lampe halogene ou à incandescence
  • la puissance de la charge doit être au minimum de 40W
  • pour 2 détecteurs en parallèle la charge doit être au minimum de 80W.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?