Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de monter un auxiliaire sur un interrupteur différentiel ITG40 ou ID ?

Pour monter un auxiliaire MX, MN, MNx, MSU, OF ou SD sur un interrupteur différentiel de type ITG40 et ID, il faut  impérativement intercaler un contact OFS référence 26923 entre l'interrupteur et l'auxiliaire. 

 
 
 
 
Remarque :
les auxiliaires électriques et les accessoires des interrupteurs différentiels ITG40 et ID ne sont pas compatibles avec les interrupteurs différentiels ID de type B.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?