Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel câble utiliser entre un afficheur graphique TMH2GDB et un contrôleur M221 ?

Vous pouvez utiliser les câbles suivant pour raccorder le module Afficheur graphique déporté TMH2GDB au contrôleur logique M221 :
  • XBTZ9980 : Câble de liaison série Modbus (2 connecteurs mâles RJ45) 2,5 m (8,20 pi)
  • VW3A1104R10 : Câble de liaison série Modbus (2 connecteurs mâles RJ45) 1 m (3,28 pi)



Le module Afficheur graphique déporté doit être connecté au port Serial ou au port Serial 1 du contrôleur logique.
Ces ports Série fournissent l’alimentation 5 VCC nécessaire au module Afficheur graphique déporté.
La connexion entre le module Afficheur graphique déporté et le contrôleur logique M221 est de type RS485 (protocole Modbus).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?