Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

TM2 : Quelle la durée de vie (MTBF) des modules TM2 analogiques ?

On peut assimiler la durée de vie des cartouches modules TM2 analogiques à leur valeur MTBF (temps moyen entre pannes).
Vous trouverez dans le tableau ci- joint les valeurs de MTBF en années et en heures de ces modules.

      MTBF                à 30°C                                                                                    à 60 °C
                              en continu         en discontinu    en continu         en discontinu    en continu       en discontinu   en continu        en discontinu
                              en heure            en année          en heure            en année          en heure         en année         en heure           en année   


Note :
Le temps moyen entre pannes ou durée moyenne entre pannes, souvent désigné par son sigle anglais MTBF (Mean Time Between Failures), est une des valeurs qui indiquent la fiabilité d'un composant d'un produit ou d'un système. C'est la moyenne arithmétique du temps entre les pannes d'un système réparable.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?