Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

OTB : Quelle la durée de vie (MTBF) des modules OTB1S0DM9LP03, OTB1E0DM9LP04 et OTB1C0DM9LP03 ?

On peut assimiler la durée de vie des des modules OTB1S0DM9LP03 (OTB MODBUS NIM), OTB1E0DM9LP04 (OTB ETHERNET NIM) et OTB1C0DM9LP03 (OTB CANOPEN NIM) à leur valeur MTBF (temps moyen entre pannes).
Vous trouverez dans les tableaux ci- joint les valeurs de MTBF en année et en heure de ces modules.
OTB1S0DM9LP03 (OTB MODBUS NIM)
 
Température MTBF en fonctionnement continu en heure MTBF en fonctionnement discontinu en heure
30°C 567643.20 663046.43
60°C 231596.20 357765.11
85° 110377.71 195510.30

OTB1E0DM9LP04 (OTB ETHERNET NIM)
 
Température MTBF en fonctionnement continu en heure MTBF en fonctionnement discontinu en heure
30°C 562040.88 663464.34
60°C 225814.68 352702.58
85° 107238.37 191525.01

OTB1C0DM9LP03 (OTB CANOPEN NIM)
 
Température MTBF en fonctionnement continu en heure MTBF en fonctionnement discontinu en heure
30°C 565383.81 660375.48
60°C 230737.45 355888.35
85° 110037.14 194470.80

Note :
Le temps moyen entre pannes ou durée moyenne entre pannes, souvent désigné par son sigle anglais MTBF (Mean Time Between Failures), est une des valeurs qui indiquent la fiabilité d'un composant d'un produit ou d'un système. C'est la moyenne arithmétique du temps entre les pannes d'un système réparable.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?