Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

TM2 : Quelle la durée de vie (MTBF) des modules d'E/S des modules TM2 ?

On peut assimiler la durée de vie des modules d'E/S TM2 à leur valeur MTBF (temps moyen entre pannes).
Vous trouverez dans le tableau ci- joint les valeurs de MTBF en année et en heure de ces modules.

A tempétaure : 30 °C.
  MTBF en heure MTBF en année   MTBF en heure MTBF en année
TM2DDI8DT 547645 62.5 TM2DDO32UK 188359 21.5
TM2DDI16DT 378215 43.2 TM2DMM24DRF 256410
TM2DMM8DRT 623441 71.2 TM2ALM3LT 63201 7.2
TM2DRA8RT 697837 79.7 TM2AMM3HT 63331 7.2
TM2DRA16RT 443262 50.6 TM2AMI2HT 87690 10.0
TM2DDO8UT 556483 63.5 TM2AMO1HT 94952 10.8
TM2DDI16DK 40669 46.4 TM2DDO8TT 706215 80.6
TM2DDI32DK 196155 22.4 TM2DDO16TK 474383 54.2
TM2DDO16UK 376790 43.0 TM2DDO32TK 237361 27.1

Note :
Le temps moyen entre pannes ou durée moyenne entre pannes, souvent désigné par son sigle anglais MTBF (Mean Time Between Failures), est une des valeurs qui indiquent la fiabilité d'un composant d'un produit ou d'un système. C'est la moyenne arithmétique du temps entre les pannes d'un système réparable.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?