Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

UNITY PRO: Comment changer le fuseau horaire et régler les paramètres de l'option "Heure" ?

Sous Unity Pro (V8.1), il est possible de changer le fuseau horaire de l'application qui sera transférée ensuite dans l'automate.
Pour ce faire :
  • Dans le menu "Outils", sélectionner "Options du projet..."
  • Dans la fenêtre "Option du projet", sélectionner "Heure" dans la fenêtre de droite et
  • Double-cliquer sur le fuseau horaire pour avoir les autres fuseaux proposés et sélectionner celui désiré, puis valider par le bouton "Appliquer".




Vous pouvez également dans cette fenêtre changer d'autres paramètres.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?