Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle la durée de vie (MTBF) des modules TM4 et des cartouches TMC4AI2, TMC4AQ2 et TMC4TI2 ?

On peut assimiler la durée de vie de ces modules à sa valeur MTBF (temps moyen entre pannes).

Vous trouverez dans le tableau ci- joint les valeurs de MTBF en années et en heures des modules TM4 et des cartouches TMC4AI2,  TMC4AQ2 et TMC4TI2 :
 
  MTBF en année MTBF en heure
Modules TM4 649 5 681 818
TMC4AI2 439 3 845 723
TMC4AQ2 470 4 118 251
TMC4TI2 357 3 124 647

Note :
Le temps moyen entre pannes ou durée moyenne entre pannes, souvent désigné par son sigle anglais MTBF (Mean Time Between Failures), est une des valeurs qui indiquent la fiabilité d'un composant d'un produit ou d'un système. C'est la moyenne arithmétique du temps entre les pannes d'un système réparable.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?