Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

SoMachine V4.1 : Comment trouver les firmwares correspondant aux contrôleurs SoMachine ?

Les firmwares à jour correspondant à Somachine V4.1 s'installent sur le PC en même temps que Somachine V4.1.
Ils sont stockés dans le répertoire (à partir de la racine (exemple : C:) " Program Files (x86)/Schneider Electric/SoMachine Software/ V4.1/LogicBuilder/Firmware" :
Les firmwares sont ensuite classés par contrôleur (un ou plusieurs firmwares selon les contrôleurs!) :




 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?