Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

SoMachine Basic : quelle est la configuration nécessaire de l'ordinateur pour l'installation de SoMachine Basic V1.3 SP2 ou V1.4?

Les versions de SoMachine Basic V1.3 SP2 ou V1.4 peuvent être installées sur un ordinateur personnel ayant le matériel suivant:
  • Processeur Core : 2 duo minimum
  • Mémoire RAM  : 2 G octets recommandé ou au dessus
  • Disque Dur : 600 M octets
  • Ecran : 1280 x 768 pixels résolution ou au-dessus
  • Périphériques : Souris ou pointeur compatible
  • Périphériques : interface USB
  • Accès Web : L'enregistrement Web nécessite un accès au réseau Internet
L'ordinateur peut avoir un des OS suivants:
  • Microsoft Windows XP Professional SP3 32 Bit & 64 Bit
  • Microsoft Windows 7 Professional Edition 32 Bit & 64 Bit
  • Microsoft Windows 8 Professional Edition 32 Bit & 64 Bit
  • Microsoft Windows 8.1 Professional Edition 32 Bit & 64 Bit
  • Microsoft Windows 8.1 Professional Edition 32 Bit & 64 Bit
Attention : SoMachine Basic exige les droits Administrateur pour être installé.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?