Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

M340 : Comment optimiser la RAM d'état en fonction du nombre d'E/S TOR ou ANA utilisées sous UNITY ?

Sous Unity, un certain nombre de bits et mots internes sont alloués par défaut.
Pour visualiser ces valeurs par défaut, ouvrir l'onglet "Configuration" de la fenêtre du processeur BMXP34 (par un double clic sur le "Bus automate" de la fenêtre "Navigateur du projet").
Par défaut, c'est l'option "Topologique" qui est cochée.


Vous pouvez également optimiser les zones de mémoire allouée par défaut en fonction du processeur utilisé, des bits d'entrées TOR ou bits et mots d'entrées analogiques.
Vous pouvez ne configurer que les objets d'entrées utilisés et ainsi récupérer de l'espace mémoire.
Pour cela, cocher l'option "Topologie mixte et RAM d'état" dans la même fenêtre.
Vous pourrez également visualiser l'utilisation de la mémoire en pourcentage (%).


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?