Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

VIJEO DESIGNER (V6.2) : Comment configurer l'adresse IP du contrôleur connecté à l'IHM en ModBus TCP (exemple M221) ?

Sous Vijeo Designer V6.2, pour configurer un contrôleur devant communiquer avec un IHM, procéder de la manière suivante :
1. Dans la fenêtre « Navigateur », faire un clic droit sur « Gestionnaire d’Entrées/Sorties » puis sélectionner  « Nouveau pilote ».
2. Dans la fenêtre « Nouveau pilote », sélectionner « Modbus TCP/IP » puis « Equipement Modbus » (par défaut).
3. Valider en sélectionnant le bouton « OK ».
4. Une fenêtre « Configuration de l’équipement »  s’ouvre  pour renseigner l’adresse IP du M221.
5  Ne pas oublier de cocher « Syntaxe IEC61131, » puis valider par le bouton « OK ».


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?