Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment mettre en œuvre ou tester la liaison CanOpen entre un automate M241 et le variateur Lexium LXM32 en mode variateur de vitesse sans programmation ?

Le but de ce dossier est de montrer comment mettre en œuvre ou tester la liaison CanOpen entre un contrôleur M241 et le variateur Lexium32 configuré en variateur de vitesse, test possible sans programmation.

Néanmoins un certain nombre de notions sont indispensables à bien connaître pour réaliser ce test.

La fiche jointe à ce dossier permet la compréhension de ces notions et aussi détaille comment réaliser l'application à partir de SoMachine, atelier logiciel du contrôleur M241.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?