Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les écarts entre les colones XVB et XVU ?

Schneider electric commercialise deux types de colonne Les colonnes de visualisation modulaires de référence XVB et celles de référence XVU.

Elles sont analogues du point de vue fonctionnalités, mais peuvent être perçues comme différentes d'un point de vue câblage, montage, etc..

En voici les écarts :

Câblage

Le câblage de l'XVB s'effectue au niveau de l'embase :


La borne C est le commun à tous les éléments


le câblage de l'XVU s'effectue au niveazu du pied de fixation :
 

Alimentation

XVB
Chaque élément lumineux de la colonne peut être alimentée par une tension différente : 24VDC,48VDC,24VAC, 120VAC, 230VAC
 
XVU 
Les éléments lumineux et sonores ne peuvent être alimentés qu'en 24VDC, il est possible d'alimenter la colonne soit en 24VAC, soit en 230 VCA grace à une embases appropriée qui permettra d'obtenir le 24VAC.



Sur les deux schémas proposés, la commande s'effectue par contacts secs , il n’est pas possible d’utiliser des détecteurs deux ou trois fils 100mA mais des sorties automate de 200mA peuvent convenir.

Attention!
Le mât réglable XVUZ05 n’est pas utilisable dans la configuration alimentation 230VAC, seulement avec l'alimen,tation 24VDC



 


Autres remarques sur le XVU :
  • ne pas modifier la combinaison ou l’ordre des composants indiqué ci-dessus,
  • ne pas connecter un élément sonore au buzzer,
  • seule l’unité sonore peut être connectée sous un voyant,
  • le socle de fixation XVUZ02 est utilisable avec l’équerre XVBC12.
 
Les unités sonores sont de référence  XVUC9V et XVUC9VP

Cartes SD compatibles 




Il est nécessaire de créer une playlist de MP3 avec l’outil logiciel " playlist builder"  téléchargeable sur le site =S=.
 
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?