Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

SoMachine : Comment réinitialiser un grafcet sous SoMachine V4.1 ?

Pour réinitialiser un grafcet sous SoMachine V4.1, il possible d'utiliser les variables disponibles de manière implicite, également nommées drapeaux SFC (Sequential Function Chart) pour contrôler le fonctionnement d'un SFC.
Les variables permettant de réinitialiser un Grafcet sont :
SFCinit et SFCReset.

Pour utiliser ces variables, il faut au préalable les déclarer et les activer dans la boîte de dialogue "Paramètres SFC".
Voir : FA275639 : SoMachine : Comment declarer et activer les variables implicites d'un Grafcet (SFC : Sequential Function Chart) ?
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?