Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'impédance de sortie des cartes STBACO0220 ?

L'impédance maximale de sortie des cartes STBACO0220 est de 500 Ohms (pour un courant de sortie de 0 à 20 mA, ou de 4 à 20 mA).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?