Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

M580 : Quelle est l'adresse IP par défaut d'un module de communication CRA ?

Le module de communication utilise lorsqu'il n'est pas configuré, une configuration d'adresse IP par défaut en configurant le commutateur rotatif sur "Strored".
Cette adresse IP par défaut est remplacée lorsque vous configurez et stockez des paramètres IP valides
L'adresse par défaut est basée sur l'adresse MAC du module et permet à plusieurs équipements Schneider Electric d'utiliser leur configuration réseau par défaut sur un même réseau.
Le module utilise les configurations d'adresse par défaut suivantes :
  • Adresse IP par défaut
    Cette adresse par défaut commence par 10.10 et utilise les deux derniers octets de l'adresse MAC (cette adresse est en Hexadécimal).
    Par exemple, un équipement ayant l'adresse MAC 00:00:54:10:8A:05 a l'adresse IP par défaut 10.10.138.5
    Les 2 derniers champs de l'adresse en hexadécimal sont convertis en décimal :
    - 0x8A=138,
    - 0x05=5
  • Masque de sous-réseau par défaut
    L'adresse par défaut est 255.0.0.0 (masque de classe A).
  • Adresse de passerelle par défaut
    L'adresse de passerelle par défaut est identique à l'adresse IP par défaut.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?