Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

M251 : gère-t-il le service I/O Scanning ?

Oui, mais uniquement la référence TM251MESE.
Ce contrôleur supporte le service Modbus TCP I/O Scanner.
Ce service permet de gérér l’échange d’états des entrées/sorties distantes sur le réseau Ethernet, après une simple configuration et sans besoin de programmation spécifique.
La scrutation des entrées/sorties est effectuée d’une manière transparente à l’aide de requêtes de lecture/écriture selon le protocole client/serveur Modbus sur le profil TCP.
Ce principe de scrutation via un protocole standard permet à un équipement disposant du service I/O Scanner de communiquer avec tout produit supportant la messagerie Modbus TCP en mode serveur (Modbus TCP esclave). Le système I/O Scanner du M251MESE supporte jusqu’à 64 équipements (une requête Modbus par équipement).
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?