Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser un ATV71 alimenté en 400V triphasé pour un moteur 230V triphasé?


Il peut être intéressant de récupérer un variateur  d’alimentation 400 Volts pour alimenter un moteur 230Volts en 50 Hz, fréquence qui correspondra à la vitesse nominale du moteur ( ~750tr/mn, ~1500 tr/mn , ~3000tr/mn) selon le nombre de pôles dont il est doté.

Voici les précautions à respecter pour la réalisation de cette configuration
  • configurer la loi commande moteur sur U/F 2pts et régler  FrS et HSP  à 100 Hz,
  • ne pas appliquer une consigne de plus de 57 Hz qui correspondra alors à une tension de 230V aux bornes du moteur,
  • le point nominal de fonctionnement du moteur est  50Hz, pour l’obtenir strictement, la tension aux bornes du moteur sera alors de 200 Volts, ce qui peut être dans les limites de tolérance d’alimentation d’un moteur ( à voir avec le constructeur de moteur).


A son régime nominal : alimentation 230VAC, fréquence de 50 Hz, si le moteur a été choisi pour entrainer la charge nominale pour laquelle il a été construit, le variateur devra fournir le courant nominal moteur In sous cette tension de 230 V.

Exemple
Pour un moteur de 4kW en 230Vtri, le courant  permanent possible pour un ATV71HU40M3 est de 17.5 A.
Pour la même puissance en 400Vtri, si le variateur utilisé est un ATV71HU40N4 le courant permanent possible ne sera plus que de 10.5A s, intensité insuffisante pour le moteur considéré.
Le variateur  aura alors à délivrer 17,5A sous 400V, il sera alors  nécessaire de choisir la variateur ATV71HU75N4



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?