Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle la durée de vie (MTBF) des cartouches d'E/S des cartouches TMC4AI2, TMC4AQ2 et TMC4TI2 pour le M241 ?

On peut assimiler la durée de vie des cartouches d'extension d'E/S TMC4AI2, TMC4AQ2 et TMC4TI2 à leur valeur MTBF (temps moyen entre pannes).

Vous trouverez dans le tableau ci- joint les valeurs de MTBF en années et en heures de ces modules.

                                                                           MTBF (années)                       MTBF (heures)


Note :
Le temps moyen entre pannes ou durée moyenne entre pannes, souvent désigné par son sigle anglais MTBF (Mean Time Between Failures), est une des valeurs qui indiquent la fiabilité d'un composant d'un produit ou d'un système. C'est la moyenne arithmétique du temps entre les pannes d'un système réparable.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?