Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le pouvoir de coupure sous un pole en régime IT pour GV2P, GV2ME, GV2L, GV3P et GV3L avec et sans limiteur GV1L3 ou LA9LB920 ?

Les pouvoirs de coupure sous un pole en régime IT pour GV2P, GV2ME, GV2L, GV3P et GV3L avec et sans limiteur GV1L3 ou LA9LB920 selon la IEC-60947-2 sont les suivants :



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?