Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi le paramètre LCr2 (courant sur la phase 2) d'un ATS22 peut il être lu à 0 alors que les courants sur les phases 1 et 3 sont bien réels (LCr1 et LCr3) ?

 Le courant fourni au moteur par un ATS22 peut être lu directement sur chaque phase via les paramètres LCr1, LCr2 et LCr3.

Il sera néanmoins constaté que LCr2 restera à 0 pour tous les ATS22 dont la référence se termine par un Q.

La raison en est qu'il n'y a pas de capteur sur cette phase.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?