Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment récupérer et convertir les paramètres d’une configuration issue du terminal multiloader VW3A8121 en une configuration SoMove ?


Le Multi-Loader est un outil autonome de référence VW3A8121 qui permet de transférer des fichiers de configuration sur des produits, qu'ils soient sous tension ou hors tension. 
 

Le tableau suivant regroupe les différents produits compatibles avec le Multi-Loader. Il permet de vérifier le type de fichier qui peut être transféré en fonction de l’état du produit.

 

 
Le Multi-Loader peut transférer vers un PC des fichiers de configuration : "*.cfg", via la connexion RJ45 au travers d'un câble standard.

Il est possible de récupérer ces fichiers ".cfg" et de les transformer en fichiers accessibles par SoMove ".psx", appliquer alors la procédure suivante :

 





 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?