Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment connaître aisément l'état des relais intégrés dans le démarreur ATS22 ?

Les démarreurs ATS22 comportent deux sorties relais (à contacts secs) r1 et r2 configurables, ils génèrent alors des informations Tout Ou Rien ( binaire) exploitables par tout système de commande de type automate.

Voici les fonctions configurables qu'il est possible d'associer à ces démarreurs : 





Ce même démarreur peut être dans différents états :




Voici l'état de ces relais r1 et r2 en fonction de leur configuration et de l'état du démarreur :






 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?