Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment enregistrer ou transférer l'application d'un variateur de vitesse ATV61 ou ATV71 à partir de son terminal grahique VW3A1101 ?

Le terminal graphique de référence VW3A1101 permet la sauvegarde de 4 fichiers variateurs ATV61 ou ATV71

Ces fichiers sauvegardés peuvent par la suite être re-transférés dans les variateurs.

La procédure est la suivante :
  • MENU GENERAL ==> 3. OUVRIR / ENREG.SOUS


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?