Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les durées de démarrage des variateurs altivar ATV pour chaque Hertz compris entre 0 et 50Hz pour des ACC et DEC de 50 secondes ?

Voici, en fonction des durées d'accélération et de décélération ACC et DEC (entre 0 et 50 sec) configurées dans les variateur Altivar ou ATV, les différents délais que ces mêmes variateurs imposent à chaque Hertz de la gamme de fréquence comprise entre 0 et 50 Hz.






 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?