Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel embout utiliser pour la vis du capot des interrupteurs de position de sécurité XCSD et XCSP ?

Le capot démontable des interrupteurs de sécurité XCSD et XCSP est fixé par une vis spéciale à tête TORX PLUS 5.

L' embout à utiliser pour cette vis est un embout N° IPR10.

Il est livré avec chaque détecteur.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?